Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Acondicionadores de señal

¿Qué son los acondicionadores de señal?

Los acondicionadores de señal son unos dispositivos que convierte un tipo de señal electrónica en otro tipo de señal. Su uso principal es convertir una señal, que puede ser difícil de leer por la instrumentación convencional, en un formato más fácil de leer. Al realizar esta conversión, puede tener lugar una serie de funciones. Estas incluyen:

Amplificación

Cuando una señal se amplifica, la magnitud total de la señal es aumentada. La conversión de una señal de 0-10mV a una señal de 0-10V es un ejemplo de la amplificación.

Aislamiento eléctrico en los acondicionadores de señal

Aislar eléctricamente significa romper el camino galvánico entre la entrada y la señal de salida. Es decir, no hay ningún cable físico entre la entrada y la salida. La entrada es transferida a la salida, normalmente, mediante la conversión a una señal óptica o magnética. A continuación, la salida es reconstruida. Al romper el camino galvánico entre la entrada y la salida, se impide que las señales no deseadas en la línea de entrada pasen a través de la salida. El aislamiento es necesario cuando debe hacerse una medición sobre una superficie con un potencial de voltaje muy por encima del de tierra. El aislamiento también se utiliza para evitar bucles.

Linealización de la señal

Es la conversión de una señal de entrada no lineal a una señal de salida lineal. Esto es algo común en las señales de los termopares.

Compensación de la unión fría

Se utiliza en los termopares. La señal del termopar se ajusta para las fluctuaciones en temperatura ambiente.

Excitación externa en los acondicionadores de señal

Muchos sensores requieren alguna forma de excitación para su funcionamiento. Las galgas extensiométricas y RTDs son dos ejemplos comunes.

Tipos de acondicionadores de señal

Top
Los acondicionadores de señal industriales más usados con los diseñados para carril DIN Acondicionadores de señal de raíl DIN
Como el nombre indica, los acondicionadores de señal de carril DIN se monta en un soporte de carril DIN. Los acondicionadores de carril DIN son muy populares en aplicaciones industriales, ya que proporcionan un formato robusto de montaje, ya sea para unos pocos o un gran número de ellos.
Acondicionadores de señal digital que transforman una señal de entrada analógica en RS232, RS485 o Ethernet Acondicionadores de señal digital
Los acondicionadores digitales son uno de los desarrollos más recientes en los acondicionadores de señal. La salida de un acondicionador de señal digital se convierte a un formato digital tal como RS232, RS485 o incluso Ethernet. Las señales digitales tienen varias ventajas sobre las señales analógicas. Estas proporcionan un alto grado de inmunidad frente al ruido eléctrico. También pueden soportar mayores distancias de transmisión y pueden conectarse fácilmente a un ordenador. Mediante una salida Ethernet, la señal de entrada podría leerse a través de toda una red o incluso a través de Internet si está configurado así.