Los sistemas de adquisición de datos, como su nombre indica, son los productos y/o procesos utilizados para recopilar información para documentar o analizar un fenómeno. De la forma más simple, un técnico, registrando la temperatura de un horno en un papel está realizando una toma de datos. Como la tecnología ha avanzado, este tipo de proceso se ha simplificado y hecho más preciso, versátil y fiable a través de equipos electrónicos. Diferentes tipos de registradores, desde simples a sofisticados sistemas informáticos. Los productos de adquisición de datos sirven como un punto focal en un sistema, uniendo una amplia variedad de productos, tales como sensores que indican la temperatura, caudal, nivel o presión. Algunos términos comunes en la adquisición de datos se muestran a continuación:
Analógico-Digital (ADC) Un dispositivo electrónico que convierte señales analógicas a una forma digital equivalente. El convertidor de analógico a digital es el corazón de la mayoría de los sistemas de adquisición de datos.
Convertidor Digital-Analógico (D/A) Un componente electrónico se encuentra en muchos dispositivos de adquisición de datos que producen una señal de salida analógica.
Digital Input/Output (DIO) Se refiere a un tipo de señal de adquisición de datos. Digital I/O son señales discretas, que son uno de los dos estados. Estos estados pueden ser de encendido/apagado, alto/bajo, 1/0, etc Digital I/O también se les conoce como binarios I/O.
Entrada Simple (SE) Se refiere a la forma en que el cable de la señal es conectado a un dispositivo de adquisición de datos. Entradas diferenciales tienen una conexión positiva y negativa para cada canal. Los dispositivos de adquisición de datos o bien tienen entradas simple o diferencial, muchos dispositivos soportan ambas configuraciones.
General Purpose Interface Bus (GPIB) Sinónimo de HPIB (por Hewlett-Packard), el bus estándar que se utiliza para el control de instrumentos electrónicos con un ordenador. También llamado IEEE 488 en referencia a la definición de ANSI / IEEE.
Resolución La señal más pequeña de incremento que puede ser detectada por un sistema de adquisición de datos.
RS232 Es un estándar para una serie de comunicaciones, encontrado en muchos sistemas de adquisición de datos. RS232 es la comunicación más común, sin embargo, está algo limitada, ya que sólo permite la comunicación a un dispositivo, conectado al bus, a la vez y se especifica para distancias de transmisión de hasta 15 metros, aunque en la práctica muchas aplicaciones trabajan a distancias mucho más largas.
RS485 Un estándar para una seria de comunicaciones que se encuentran en muchos sistemas de adquisición de datos. RS485 no es tan popular como RS232, sin embargo, es más flexible ya que permite la comunicación con un máximo de 32 dispositivos en el bus a la vez (más utilizando repetidores) y distancias de transmisión de aproximadamente 1500 metros.
Frecuencia de Muestreo Es la velocidad a la que un sistema de adquisición de datos recoge datos. La velocidad se expresa normalmente en muestras por segundo. Para los dispositivos multi-canal de adquisición de datos, la frecuencia de muestreo se da típicamente como la velocidad del convertidor analógico-a-digital (A / D). Para obtener una Frecuencia de muestreo individual del canal, es necesario dividir la velocidad de la A / D por el número de canales que se muestra.