Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Calibrador

¿Qué es un calibrador?

Calibrador de laboratorio para diferentes señales de proceso de alta precisión
Casi todos los instrumentos y sensores están diseñados para cumplir determinadas especificaciones de precisión; el proceso de ajustar un instrumento para cumplir esas especificaciones se conoce como calibración. El dispositivo usado para calibrar otros instrumentos se conoce como calibrador. Un Calibrador varía en forma y función dependiendo de los instrumentos con los cuales están diseñados para trabajar. A continuación se describen varios tipos diferentes de calibrador.



Tipos de calibrador

Top
Calibrador de cuerpo negro BB701 para la calibración de sensores infrarrojos Calibrador de cuerpo negro
Un cuerpo negro se usa para calibrar los pirómetros infrarrojos. Típicamente consisten en una placa objetivo que tiene una alta emisividad. La temperatura de la placa objetivo se puede controlar con tolerancias muy estrechas. El calibrador para un pirómetro infrarrojo, el pirómetro toma una medición de la placa objetivo. La temperatura controlada de la placa se compara con la lectura del pirómetro. El pirómetro se ajusta luego hasta que la diferencia sea mínima. La alta emisividad de la placa objetivo minimiza los errores de emisividad.
calibrador de bloque para la inserción de sondas de temperatura de diferentes calibres Calibrador de bloque
El calibrador de bloque se usa para calibrar sondas de temperatura. Contiene un bloque metálico que se puede calentar hasta una temperatura precisa. Las sondas de temperatura se pueden insertar en el bloque y la temperatura medida de las sondas se puede comparar con la temperatura controlada de los bloques. Puesto que las sondas de temperatura en general no tienen ajustes, este es en realidad un proceso de verificación más que de calibración.
Simulador de termopar CL 125 para simular señales y calibrar indicadores y controladores Simuladores y referencias de señal
Cuando se está calibrando un instrumento, como un indicador de panel o un regulador de temperatura, es necesario ingresar una señal eléctrica precisa y conocida. La pantalla o el valor de salida del instrumento se pueden ajustar para empatar la señal de entrada. Se usa una referencia de señal para generar la señal de precisión. Las referencias de señal están disponibles como referencias de voltaje, referencias de corriente y referencias de frecuencia. Al trabajar con un instrumento que lee un sensor, como un termopar, se usa un tipo especial de referencia de señal llamado simulador. El simulador puede reproducir con precisión una salida de sensor. Muchas referencias de señal y simuladores no solo pueden generar señales sino también leerlas.
Baños de circulación de temperatura constante para la calibración a temperatures bajo cero Calibrador de sonda de temperatura de baño de arena fluidizado
Los baños fluidizados ofrecen una transferencia de calor segura y rápida y un control de temperatura preciso, lo que le permite calibrar de manera eficiente y segura y dar mantenimiento a instrumentos sensibles a la temperatura. El principio de la fluidización ocurre cuando un gas, normalmente aire o nitrógeno a baja presión fluye hacia arriba a través de una cámara o retorta parcialmente llena de partículas inertes y secas de óxido de aluminio. El gas fluye a baja velocidad, lo que pone las partículas en movimiento, las separa y luego las suspende a un nivel estable para dar a las partículas la apariencia de una turbulencia muy semejante al estado de un líquido en ebullición.
Además de circular y fluir como un líquido, los sólidos fluidizados exhiben excelentes características de transferencia de calor. Las sondas de temperatura insertadas en el baño llegan rápidamente a una temperatura uniforme y estable.
Referencia de temperatura de fusión del hielo TRCIII-A marca cero grados de forma precisa Cámaras de referencia de calibración ice point
Las cámaras de referencia de calibración ice point™ emplean elementos de enfriamiento termoeléctrico para producir una cámara de referencia muy precisa y estable a 0 °C. La cámara de referencia se puede usar para calibrar sondas de temperatura pero también se puede usar para simular una señal de termopar para la calibración y verificación de instrumentos que leen termopares.