Registradores de temperatura
¿Qué son los registradores de temperatura?
Los registradores de temperatura son los instrumentos utilizado para registrar fuentes de temperatura, humedad y señales de proceso. Los registradores de temperatura más tradicionales graban datos en papel. El papel se hace pasar bajo una plumilla y esta es desviada en función de la señal. El resultado es un gráfico o tabla de datos. Los registradores de temperatura están disponibles en estilos individuales o multicanal (de una o múltipes plumillas) y en varias configuraciones. Muchos de los registradores de hoy en día también puede grabar la información en formato digital para su descarga a un ordenador.
Tipos de registradores de temperatura
Registradores de temperatura de cinta
Los graficadores de cinta consisten en un rollo o cinta de papel que se pasa en forma lineal bajo una o más plumas. A medida que la señal cambia, las plumas se desvían y producen la gráfica resultante. Los graficadores de cinta están bien bien adaptados para registrar procesos continuos. Las secciones de papel se pueden cortar y archivar para consultar en el futuro. Los graficadores de cinta normalmente se usan en aplicaciones de laboratorio así como de medición del proceso.
Graficadores circulares
Los registradores de temperatura circular registra datos en formato circular. El papel gira debajo de una o más plumas. Las plumas se desvían en proporción a la señal que varía y se produce una gráfica circular. Los registradores de temperatura circulares son ideales para procesos por lotes en los cuales se conoce un tiempo de proceso preestablecido. Las gráficas se diseñan normalmente para girar en periodos de tiempo estándares, como 1 hora, 24 horas, 7 días, etc., aunque muchos graficadores son lo suficientemente flexibles para adaptarse a periodos de tiempo no estándares.
Registradores de temperatura híbridos
Los registradores de temperatura híbrido puede funcionar como graficador estándar o registrador de datos. Al igual que un graficador estándar, el graficador híbrido puede generar una gráfica de las entradas. Sin embargo, también puede producir un sello digital de los datos de manera semejante a un registrador de datos. Normalmente están disponibles en diseños de multicanal aunque normalmente una cabeza de impresión maneja todos los canales. Esto hace que el graficador híbrido sea una solución rentable para sistemas multicanal aunque el tiempo de respuesta no es tan rápido como los graficadores que tienen una sola pluma para cada canal.
Registradores de temperatura sin papel
Los registradores de temperatura sin papel son uno de los tipos de graficador más recientes que llegaron al mercado. Los registradores de temperatura sin papel muestran la gráfica en la pantalla del graficador en lugar de imprimir la gráfica en papel. Los datos normalmente se pueden guardar en la memoria interna o en una tarjeta de memoria para transferir posteriormente a una computadora. El beneficio más importante de los registradores de temperatura sin papel es que no se consume papel y los datos se transfieren fácilmente a una computadora.
Registradores de datos de temperatura
Los registradores de datos de temperatura son dispositivos autónomos que registran las señales de entrada en una memoria interna siendo posible la descarga posterior en un ordenador.
gráfico | Productos Relacionados
↓ View this page in another language or region ↓