Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Transductor de presión

¿Qué es un transductor de presión?

Un transductor de presión convierte la presión en una señal eléctrica analógica. Aunque hay varios tipos de transductores de presión, uno de los más comunes es el transductor extensométrico.

La conversión de la presión en una señal eléctrica se consigue mediante la deformación física de los extensómetros que están unidos en el diafragma del transductor de presión y cableados en una configuración de puente de Wheatstone. La presión aplicada al sensor produce una deflexión del diafragma, que introduce la deformación a los medidores. La deformación producirá un cambio de resistencia eléctrica proporcional a la presión.

Transductor de presión de alta precisión

Más información: Transductores de presión

typical milivolt output pressure transducer wiring El transductor de presión por lo general tiene disponibles tres tipos de salida eléctrica: milivoltios, voltios y 4-20mA. A continuación se muestra un resumen de las salidas y cuando es mejor utilizarlas.

typical volts output pressure transducer wiring

Transductores de presión con salida milivoltios


Los transductores con salida en milivoltios son normalmente los sensores de presión más económicos. Su falta de electrónica en el acondicionamiento de la señal integrada significa que tienden a trabajar a temperaturas más altas que los modelos amplificados. La salida del transductor milivoltios es nominalmente alrededor de 30mV a escala completa. La salida real es directamente proporcional a la entrada del transductor de presión o tensión de excitación. Si la excitación fluctúa, la salida va a cambiar también. Debido a esta dependencia en el nivel de excitación, se sugieren las fuentes de alimentación reguladas para utilización con los transductores de milivoltios. Debido a que la señal de salida es tan baja, el transductor no debe estar ubicado en un entorno con mucho ruido eléctrico. Las distancias entre el transductor, la pantalla y/o la instrumentación también deben ser relativamente cortas.

typical milliamp output pressure transducer wiring

Transductores de presión con salida voltios


Los transductores de salida de tensión incluyen un acondicionamiento de señal integral que proporciona una salida mucho más alta que un transductor de milivoltios. La salida normalmente es de 0-5V o 0-10Vcc. Aunque depende del modelo, la salida del transductor normalmente no es una función directa de la excitación. Esto significa que los suministros de energía no regulados son a menudo suficientes siempre que caiga dentro de un rango de tensión especificado. Debido a que tienen una salida de nivel superior, estos transductores no son tan susceptibles al ruido eléctrico como los sensores milivoltios y por lo tanto pueden ser utilizados en muchos más ambientes industriales.

Transmisores de presión con salida 4-20 mA


Estos tipos de transmisores son conocidos también como transmisores de presión. Dado que una señal de 4-20mA está menos afectada por el ruido eléctrico y la resistencia en los cables de señal, estos transductores se utilizan mejor cuando la señal debe ser transmitida a largas distancias. No es raro utilizar estos sensores en aplicaciones donde el cable debe ser de 500 metros o más.

Tipos de transductores de presión

Arriba
Transductor de presión de propósito general PX309 con conector DIN Transductor de presión de propósito general
Los transductores de presión de propósito general son los más frecuentes puesto que están diseñados para adaptarse al conjunto más amplio de aplicaciones.
Transductor de presión de propósito general PXM409 con conector DIN Transductor de presión de alta estabilidad/alta precisión
Casi todos los transductores vienen con una precisión de 0.25% de escala completa o mayor. Los transductores de presión de alta estabilidad y alta precisión con frecuencia pueden ofrecer errores muy bajos, hasta de 0.05% de escala completa, dependiendo del modelo. Aunque son más costosos que los transductores de propósito general, tal vez sean la única opción si se requiere alta precisión.
Transductor de presión de diafragma PX102 ideal para industrial alimentaria Transductor de presión de diafragma al ras
Con los transductores de presión de diafragma al ras, el diafragma está al ras con el proceso. Esto elimina una cavidad encima del diafragma que pudiera acumular material del fluido del proceso. En ciertas aplicaciones, esto puede ser indeseable. Estas aplicaciones incluyen el monitoreo de la presión de alimentos o líquidos que tienen muy alta viscosidad.
Transductor de presión de alta precisión con rango de vacío Transductor de presión de diafragma al ras
OMEGA ofrece una variedad de transductores con características especiales. Entre ellos hay transductores de presión diseñados para medición de presión en temperaturas muy altas o muy bajas, transductores de presión sumergibles, transductores de presión barométricos y transductores de presión con salida de comunicaciones digitales o salidas inalámbricas.

Presuntas sobre los transductores de presión

Arriba

Los transductores de presión de silicio



Configuración personalizada, transductor de presión Una nueva gama de transductores de silicio micro-mecanizados, la serie MM de Omega, promete revolucionar la categoría de productos en la cual los requisitos de diseño personalizado y largos plazos de entrega, parecen ser la norma. A diferencia de otros similares, este transductor de presión está disponible en más de un millón de configuraciones diferentes, con plazos de entrega de 2 semanas o menos, asegurando una mejor adaptación a casi cualquier requisito de aplicación, junto con el recibo oportuno de los productos.
Construya rápidamente su propio transductor de presión.