¿Qué es un Cable MI?
Un Cable MI (Aislamiento Mineral) es un tipo especial de cable termopar que se puede usar en altas temperaturas o condiciones ambientales severas porque tiene baja inflamabilidad, resistiendo a la oxidación y, permitiendo mediciones precisas.
Cables con aislamiento mineral consisten en hilos de cobre dentro de una capa de cobre, acero inoxidable o Inconel®, aislados por minerales compactados como Óxido de Magnesio (MgO). Óxido de Magnesio es un material de aislamiento eléctrico excelente porque resiste a la oxidación y a la radiación ionizante, y es tanto química como físicamente estable a altas temperaturas. Después de que los hilos internos (elementos termopares) han sido aislados con MgO, el cable puede ser enrollado a presión para que se alcance el diámetro deseado. La vaina externa protege los hilos termopares internos del calor, productos químicos u otros daños causados por el ambiente externo. La vaina de metal puede ser cubierta con vaina, plástica y de color, para proporcionar identificación y también una protección adicional contra corrosión.
Un Cable Termopar MI puede contener cualquier número de hilos, pero las configuraciones más comunes incluyen 1, 2 o 3 pares de conductores. Cables MI especializados pueden incluir termopares adicionales en configuraciones personalizadas. Cables MI están disponibles en muchos diámetros y longitudes, dependiendo de las necesidades específicas. Muchos Cables MI son calibrados usándose calibradores de sonda de bloque seco sensibles, rápidos y altamente precisos. Sensores de termopar y RTD fabricados con Cables MI son usados extensamente en tratamiento térmico de metales, incineradores de residuos sólidos, sinterización de metales pulverizados, quema de materiales cerámicos, hornos alimentados por aceite o gas, intercambiadores de calor alimentados por combustible, horno tipo caja y plantas de producción de energía de base nuclear o de hidrocarburos.
Cables con aislamiento mineral consisten en hilos de cobre dentro de una capa de cobre, acero inoxidable o Inconel®, aislados por minerales compactados como Óxido de Magnesio (MgO). Óxido de Magnesio es un material de aislamiento eléctrico excelente porque resiste a la oxidación y a la radiación ionizante, y es tanto química como físicamente estable a altas temperaturas. Después de que los hilos internos (elementos termopares) han sido aislados con MgO, el cable puede ser enrollado a presión para que se alcance el diámetro deseado. La vaina externa protege los hilos termopares internos del calor, productos químicos u otros daños causados por el ambiente externo. La vaina de metal puede ser cubierta con vaina, plástica y de color, para proporcionar identificación y también una protección adicional contra corrosión.
Un Cable Termopar MI puede contener cualquier número de hilos, pero las configuraciones más comunes incluyen 1, 2 o 3 pares de conductores. Cables MI especializados pueden incluir termopares adicionales en configuraciones personalizadas. Cables MI están disponibles en muchos diámetros y longitudes, dependiendo de las necesidades específicas. Muchos Cables MI son calibrados usándose calibradores de sonda de bloque seco sensibles, rápidos y altamente precisos. Sensores de termopar y RTD fabricados con Cables MI son usados extensamente en tratamiento térmico de metales, incineradores de residuos sólidos, sinterización de metales pulverizados, quema de materiales cerámicos, hornos alimentados por aceite o gas, intercambiadores de calor alimentados por combustible, horno tipo caja y plantas de producción de energía de base nuclear o de hidrocarburos.
Ventajas del Cable MI
La vaina de metal que recubre los Cables MI ayuda a proteger los hilos de termopar de oxidación cuando son usados en ambientes húmedos o químicamente activos. La resistencia a la corrosión hace que el Cable MI sea ideal para uso en áreas donde falla o reemplazo pueden ser peligrosos o incluso imposibles. Por ejemplo, Cables MI son usados en plantas nucleares para monitorear temperaturas de núcleo. Sería extremadamente peligroso si los controladores de temperatura no estuviesen recibiendo lecturas precisas, y sería difícil reparar o reemplazar cables en ese ambiente.
Los rellenos minerales en Cables MI proporcionan excelente aislamiento no reactivo, evitando que los hilos de termopar entren en contacto unos con otros o con sustancias corrosivas como aceites, solventes o agua. Esto ayuda a garantizar que sondas de termopar permanezcan precisas, lo que es fundamental en aplicaciones como tratamiento por calor o sinterización en que la calidad del producto puede ser desfavorablemente afectada por fluctuaciones de temperatura.
El material de aislamiento de Cables MI no se incendia, lo que los hace ideales para aplicaciones en que fuego puede ser catastrófico. Equipos médicos, plantas de producción de energía y equipos de perforación de petróleo son ejemplos de lugares en que la instalación de Cables MI aumenta la seguridad de la operación.
Como están protegidas de contacto con otros cables activos eléctricamente por el aislamiento, las sondas de termopar no están fácilmente sujetas a mal funcionamiento o mediciones de temperatura imprecisas. Cuidadosamente calibrados para satisfacer los estándares internacionales, los Cables MI proporcionan medición de temperatura precisa y exacta durante largos períodos de funcionamiento con poca o ninguna pérdida de exactitud.
A causa del aislamiento mineral, los Cables MI pueden operar en condiciones de alta temperatura sin pérdida de exactitud. Esto los hace ideales para hornos, quema de cerámica o tratamiento de calor en metales o cualquier proceso de alta temperatura. Cables MI mantienen su exactitud durante y después de exposición a altas temperaturas, y por eso son ideales como sonda de termopar en estas operaciones. Además, en campos industriales como aeroespacial o equipos médicos, en que estándares de seguridad son estrictamente exigidos, desviaciones de proceso pueden provocar situaciones de nivel de riesgo de vida. Cables MI son cuidadosamente calibrados y son chequeados usándose estándares industriales en OMEGA Engineering en comparación con temperaturas conocidas o termómetros certificados. Las calibraciones trazables garantizan exactitud de temperatura en condiciones de operación reales y proporcionan documentación de su exactitud original. Para mantenerse la certificación, la cadena de chequeo debe estar intacta y los termopares deben ser recalibrados como parte de un sistema de gestión de calidad bien documentado e implementado.
Los rellenos minerales en Cables MI proporcionan excelente aislamiento no reactivo, evitando que los hilos de termopar entren en contacto unos con otros o con sustancias corrosivas como aceites, solventes o agua. Esto ayuda a garantizar que sondas de termopar permanezcan precisas, lo que es fundamental en aplicaciones como tratamiento por calor o sinterización en que la calidad del producto puede ser desfavorablemente afectada por fluctuaciones de temperatura.
El material de aislamiento de Cables MI no se incendia, lo que los hace ideales para aplicaciones en que fuego puede ser catastrófico. Equipos médicos, plantas de producción de energía y equipos de perforación de petróleo son ejemplos de lugares en que la instalación de Cables MI aumenta la seguridad de la operación.
Como están protegidas de contacto con otros cables activos eléctricamente por el aislamiento, las sondas de termopar no están fácilmente sujetas a mal funcionamiento o mediciones de temperatura imprecisas. Cuidadosamente calibrados para satisfacer los estándares internacionales, los Cables MI proporcionan medición de temperatura precisa y exacta durante largos períodos de funcionamiento con poca o ninguna pérdida de exactitud.
A causa del aislamiento mineral, los Cables MI pueden operar en condiciones de alta temperatura sin pérdida de exactitud. Esto los hace ideales para hornos, quema de cerámica o tratamiento de calor en metales o cualquier proceso de alta temperatura. Cables MI mantienen su exactitud durante y después de exposición a altas temperaturas, y por eso son ideales como sonda de termopar en estas operaciones. Además, en campos industriales como aeroespacial o equipos médicos, en que estándares de seguridad son estrictamente exigidos, desviaciones de proceso pueden provocar situaciones de nivel de riesgo de vida. Cables MI son cuidadosamente calibrados y son chequeados usándose estándares industriales en OMEGA Engineering en comparación con temperaturas conocidas o termómetros certificados. Las calibraciones trazables garantizan exactitud de temperatura en condiciones de operación reales y proporcionan documentación de su exactitud original. Para mantenerse la certificación, la cadena de chequeo debe estar intacta y los termopares deben ser recalibrados como parte de un sistema de gestión de calidad bien documentado e implementado.