Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Monitorización de procesos con Bluetooth: Pros y Contras

Monitorización de procesos
Bluetooth es un estándar global para la conexión inalámbrica entre dispositivos. Fue inventada en 1994 por el Dr. Jaap Haartsen que era empleado de Ericsson.

Originalmente, la idea era reemplazar los cables RS-232 por conexión Bluetooth. Mas tardes, Ericsson, Nokia, Intel, IBM y Toshiba formaron el grupo de interés especial de Bluetooth para ampliar el uso de esta tecnología.

Bluetooth utiliza ondas de radio que transmiten datos a distancias cortas, hasta 100m, aunque la mayoria de los dispositivos tiene un rango limitado a 10m debido a las interferencias. La tecnología Bluetooth transmite en el rango de 2.4 - 2.485GHz. Es un espectro amplio con frecuencia full-duplex.

La transmisión Bluetooth requiere un chip que transmita la señal y un software que permita la conexión. Dispone de un estándar uniforme que ha contribuido a la proliferación de este protocolo, y como resultado, se ha instalado en diversos dispositivos, desde móviles a coches o dispositivos médicos y deportivos. Se espera que el Bluetooth tenga un papel importante en el Internet de las cosas.

Pros de la transmisión Bluetooth

  • Su bajo consumo permite la implementación en dispositivos con batería
  • Es económico por lo que se puede implementar en sistemas low cost
  • Transmite voz y datos simultaneamente
  • Baja latencia

Contras de la transmisión Bluetooth

  • Rango limitado en la mayoria de los dispositivos
  • Velocidad de transferencia de datos(24 Mbits/s)
  • Protocolos de emparejado incompatibles entre dispositivos
  • Requiere de un registro de datos local para la transmisión ininterrumpida de datos

Bluetooth Models

La serie UWBT está disponible en modelos para termopares, RTD, humedad relativa & Temperatura y pH & Temperatura. Los transmisores para RTD y termopar están disponibles como conectores estándar o M12.


UWBT-RTD-TB Con bloque de conexión para RTD

UWBT-RH de humedad relativa (incluye sonda)

UWBT-TC-UST para termopar con conector universal

UWBT-PH para pH

UWBT-TC-M12 para termopar con conector M12

UWBT-RTD-M12 para RTD con conector M12