¿Qué son los Relés?
Los Relés son interruptores que operan con señales de poca energía eléctrica que controlan la mayoría de circuitos. Un ejemplo de la aplicación ideal de un relé es tener una señal eléctrica configurada para controlar varios circuitos, lo que lograría una aislación total de electricidad entre el controlador y los circuitos controlados.
Se pueden ver estas señales como una ¨carrera de relés¨ en los eventos deportivos, en los que una carrera se forma de partes secuenciales y cada miembro del equipo va pasando al siguiente, así como los relés transmisores de emisión o microondas, que repiten y reproducen señales desde otra fuente.
Estas aplicaciones nos pueden ayudar a entender los diversos procesos de los relés utilizando interruptores de control y operadores electromagnéticos o relés de estado sólido. Entre 1831 y 1840 muchos inventores lograron avances en sus experimentos para perfeccionar los tipos de relés para el telégrafo eléctrico que pretendía amplificar la señal repetida para expandir el rango de los diseños de las transmisiones previas.
Se pueden ver estas señales como una ¨carrera de relés¨ en los eventos deportivos, en los que una carrera se forma de partes secuenciales y cada miembro del equipo va pasando al siguiente, así como los relés transmisores de emisión o microondas, que repiten y reproducen señales desde otra fuente.
Estas aplicaciones nos pueden ayudar a entender los diversos procesos de los relés utilizando interruptores de control y operadores electromagnéticos o relés de estado sólido. Entre 1831 y 1840 muchos inventores lograron avances en sus experimentos para perfeccionar los tipos de relés para el telégrafo eléctrico que pretendía amplificar la señal repetida para expandir el rango de los diseños de las transmisiones previas.
Diseño Básico de Relé
En muchas ocasiones puede ser apropiado el uso de diversos tipos de relés dependiendo de su necesidad, pero es necesario entender los diferentes factores, estilos y tecnologías de relé para seleccionar adecuadamente el mejor para su caso. Algunas aplicaciones dependen de las ventajas de la aplicación de un relé, y en muchas ocasiones tienen limitaciones y no son apropiados para cualquier tipo de interruptor o controlador, V=IR
Relés Mecánicos
En este tipo de relçe, el uso de corriente que da energía a una bobina electromecánica para abrir y cerrar circuitos para un o varios relés es una aplicación segura, porque el sistema necesita una fuente de energía para funcionar, el campo magnético jala o empuja el brazo del interruptor iniciando o separando el contacto.
El relé actúa como aislante que protege el dispositivo en el que se usa. Cuando el control (entrada) o la carga (salida) no están conectados eléctricamente, el relé evita daños en su unidad causados por sobrecarga de energía.
Usar un sistema con una gran cantidad de relés mecánicos posibilita cambiar múltiples dispositivos en secuencia de manera segura, ya sea en un orden particular o utilizando un temporizador.
Un ejemplo común del uso de relés mecánicos es para controladores que accionan el display de una fuente cibernética, temporizada para coordinar luces láser, agua y música. Como ejemplo de estos sistemas tenemos el espectáculo de la Fuente Cibernética del Lago Nam Van, que junta 288 luces y 86 brotes de agua, coreografiados de manera precisa para el espectáculo, acompañado de música y algunos láseres. Los relés asociados con un circuito eléctrico también incluyen los controles de calefacción o aire acondicionado, refrigeración o máquinas de lavar, y la entrada puede ser eléctrica, pero la salida directa mecánica o inversa se usa normalmente.
Otros tipos de relés son el hidráulico o neumático, todos incluyen unidades dentro de una bobina eléctrica que son encendidas o apagadas por una corriente directa o alterna.
El relé actúa como aislante que protege el dispositivo en el que se usa. Cuando el control (entrada) o la carga (salida) no están conectados eléctricamente, el relé evita daños en su unidad causados por sobrecarga de energía.
Usar un sistema con una gran cantidad de relés mecánicos posibilita cambiar múltiples dispositivos en secuencia de manera segura, ya sea en un orden particular o utilizando un temporizador.
Un ejemplo común del uso de relés mecánicos es para controladores que accionan el display de una fuente cibernética, temporizada para coordinar luces láser, agua y música. Como ejemplo de estos sistemas tenemos el espectáculo de la Fuente Cibernética del Lago Nam Van, que junta 288 luces y 86 brotes de agua, coreografiados de manera precisa para el espectáculo, acompañado de música y algunos láseres. Los relés asociados con un circuito eléctrico también incluyen los controles de calefacción o aire acondicionado, refrigeración o máquinas de lavar, y la entrada puede ser eléctrica, pero la salida directa mecánica o inversa se usa normalmente.
Otros tipos de relés son el hidráulico o neumático, todos incluyen unidades dentro de una bobina eléctrica que son encendidas o apagadas por una corriente directa o alterna.
Relés de Estado Sólido
Estos relés realizan la misma función, pero difieren de los relés mecánicos, porque no tienen partes móviles, los relés de estado sólido son dispositivos semiconductores que usan luz en lugar de magnetismo para activar interruptores. La mayoría de este tipo de relés tienen un diodo que emite luz o utilizan la luz de una fuente de LED. La carga en el espacio abierto siente la luz, lo cual activa un interruptor de estado sólido que controla la apertura del circuito.
La ventaja de estos relés es que protegen al circuito de estática, no tienen contacto ni rebote, tienen un EMI/RFI bajo y, comparado con otros relés, tienen una mayor durabilidad, ya que no tienen partes móviles, aunque solo pueden soportar apagadores de un polo.
Salida en forma de pulso es una forma de mantener un contacto de manera indefinida sin necesidad de corriente. Se encuentra en distintos relés, y la ventaja de esta salida es que la bobina solo consumirá energía en el momento que se acciona el relé. Este tipo de contacto puede retener la configuración de encendido en una salida de energía. Utilizar un control remoto para las luces de un edificio utilizando pulsos no tiene el mismo sonido que tiene una refrigeración al estar encendido.
Por ejemplo, dos bobinas opuestas crean un imán permanente que mantiene el contacto en posición después de que se retira la energía. Utilizar un pulso sobre uno de los bucles cambia el relé a encendido, si se envía un pulso a la bobina contraria se apaga el relé. Estos relés se encuentran en un gran número de aplicaciones industriales, como la industria aeronáutica, en la que el control de interruptores simples y unidireccionales se requiere en sistemas de control más avanzados. Cuando los relés requieren mantener un núcleo permanente en una posición, se requiere un pulso continuo en dirección opuesta para soltar el contacto.
La fórmula es I=P/V. Por ejemplo, asumimos que tenemos un calentador de 15000W y que lo estamos alimentando con 120V para calentar una hoja de aluminio, lo que nos daría 10000/120=80 A. Como el controlador del ejemplo utiliza una señal de pulso de CD necesitamos un relé SSRL660DC100 que se utiliza para 100A, ejemplo; SRFG-624/10-P + CN32PT-440 + SSRL240DC25.
Gran fiabilidad. Entrada Vdc/salida Vac o entrada Vac/salida Vac de conducción térmica, SSRL240 y SSRL660. Utilice la serie SSRL para controlar grandes calentadores de resistencia junto a controladores de temperatura. Las cargas de triple fase se pueden controlar con dos o tres SSRs.
La ventaja de estos relés es que protegen al circuito de estática, no tienen contacto ni rebote, tienen un EMI/RFI bajo y, comparado con otros relés, tienen una mayor durabilidad, ya que no tienen partes móviles, aunque solo pueden soportar apagadores de un polo.
Salida en forma de pulso es una forma de mantener un contacto de manera indefinida sin necesidad de corriente. Se encuentra en distintos relés, y la ventaja de esta salida es que la bobina solo consumirá energía en el momento que se acciona el relé. Este tipo de contacto puede retener la configuración de encendido en una salida de energía. Utilizar un control remoto para las luces de un edificio utilizando pulsos no tiene el mismo sonido que tiene una refrigeración al estar encendido.
Por ejemplo, dos bobinas opuestas crean un imán permanente que mantiene el contacto en posición después de que se retira la energía. Utilizar un pulso sobre uno de los bucles cambia el relé a encendido, si se envía un pulso a la bobina contraria se apaga el relé. Estos relés se encuentran en un gran número de aplicaciones industriales, como la industria aeronáutica, en la que el control de interruptores simples y unidireccionales se requiere en sistemas de control más avanzados. Cuando los relés requieren mantener un núcleo permanente en una posición, se requiere un pulso continuo en dirección opuesta para soltar el contacto.
La fórmula es I=P/V. Por ejemplo, asumimos que tenemos un calentador de 15000W y que lo estamos alimentando con 120V para calentar una hoja de aluminio, lo que nos daría 10000/120=80 A. Como el controlador del ejemplo utiliza una señal de pulso de CD necesitamos un relé SSRL660DC100 que se utiliza para 100A, ejemplo; SRFG-624/10-P + CN32PT-440 + SSRL240DC25.
Gran fiabilidad. Entrada Vdc/salida Vac o entrada Vac/salida Vac de conducción térmica, SSRL240 y SSRL660. Utilice la serie SSRL para controlar grandes calentadores de resistencia junto a controladores de temperatura. Las cargas de triple fase se pueden controlar con dos o tres SSRs.
Presentando la Nueva Serie PLATINUM™ de Controladores de Temperatura y Procesos TM
Gran precisión y rapidez. La serie PLATINUM™ consta de un monitor programable, disponible en tres colores, capaz de cambiar de color o las salidas predeterminadas cada vez que se activa la alarma. Con un monitor grande, LED de 9 segmentos para varias configuraciones de relés mecánicos, SSR, de pulso, salidas de corriente o voltaje análogo.
La salida análoga es totalmente expansible y se puede configurar como controlador proporcional o como retransmisor para seguir su monitor. Incluye entradas universales para termopar, termistor, RTDs y procesos de corriente/voltaje.
¿Por qué es uno de los mejores productos de su tipo?
OMEGA Engineering lo explica: "Las características adicionales que normalmente se encuentran solo en controladores más caros hacen de este producto único en su clase. Algunas de las funciones estándar son: punto de ajuste remoto para controle de montajes en cascada, funcionalidad de alarma alto-alto/bajo-bajo, restablecimiento de fijación externa, rampa externa y programa de inicialización, combinación de modos calor/frío, guardado y transferencia de configuración, y contraseña de protección de configuración".
La salida análoga es totalmente expansible y se puede configurar como controlador proporcional o como retransmisor para seguir su monitor. Incluye entradas universales para termopar, termistor, RTDs y procesos de corriente/voltaje.
¿Por qué es uno de los mejores productos de su tipo?
OMEGA Engineering lo explica: "Las características adicionales que normalmente se encuentran solo en controladores más caros hacen de este producto único en su clase. Algunas de las funciones estándar son: punto de ajuste remoto para controle de montajes en cascada, funcionalidad de alarma alto-alto/bajo-bajo, restablecimiento de fijación externa, rampa externa y programa de inicialización, combinación de modos calor/frío, guardado y transferencia de configuración, y contraseña de protección de configuración".