Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Entendiendo la Banda Muerta para Interruptores de Presión

Un interruptor de presión se compone de un componente de detección y un interruptor eléctrico. El interruptor abre y cierra un contacto a una presión específica que se denomina como punto de ajuste. El punto de ajuste puede ser fijo o ajustable. Seleccionar un interruptor de presión con un punto de conmutación en el rango correcto de presión de trabajo es importante para asegurar la precisión y la longevidad. Las funciones y capacidades exactas dependen del tipo de interruptor de presión.

Tipos de Interruptores de Presión

Existen dos tipos básicos de interruptores de presión: electromecánico y de estado sólido. Interruptores de presión electromecánicos utilizan varios tipos de sensores. Los atributos del sensor demarcan la precisión relativa y la longevidad del interruptor e incluyen los siguientes tipos:
  • Interruptores de diafragma utilizan un diafragma de metal soldado para activar el interruptor. Tienen una presión de trabajo de hasta 150 psi y una precisión de ± 0,5%.
  • Interruptores de Tubo de Bourdon utilizan un tubo de bourdon soldado para accionamiento del interruptor. La presión de trabajo va desde 50 hasta 18.000 psi y la precisión es de ± 0,5%.
  • Interruptores de diafragma de pistón disponen de un diafragma elastomérico que actúa sobre un pistón. El pistón acciona el interruptor. Su presión de trabajo es desde el vacío hasta 1600 psi y la precisión es de ± 0,2%.
  • Interruptores de pistón tienen un pistón para activar de manera directa el interruptor. Tienen una presión de trabajo de hasta 12.000 psi y una precisión de ± 0,2%.
  • Interruptores de presión diferencial pueden tener un sensor metálico o elastomérico o un diafragma. Tienen dos salidas de presión, una para presión alta y otra para presión baja. El sensor detecta la diferencia de presión entre las dos fuentes y acciona el interruptor.
Interruptores de presión de estado sólido pueden tener uno o más puntos de conmutación. Ellos no sólo abren y cierran el circuito del interruptor de presión, pero también incluyen y proporcionan salidas analógicas o digitales. La mayoría de los modelos actuales son totalmente programables y pueden interconectarse con un PLC u ordenador. Interruptores de presión de estado sólido tienen una amplia variedad de presiones de trabajo y respuestas de frecuencia. Son muy resistentes a golpes y vibraciones, con una precisión de ± 0,25%. En comparación con los interruptores de presión electromecánicos, tienen una longevidad mucho más larga.

Aplicaciones Para Interruptores de Presión

Los interruptores de presión se utilizan en un elevado número de industrias. Son ampliamente utilizados en el control industrial de equipos tales como máquinas de prensa, moldeo por inyección de plástico y máquinas de soldadura. Interruptores de presión hidráulicos y neumáticos controlan los fuelles de aire en camiones y la presión de frenado en trenes. Los interruptores de presión también se emplean en numerosas aplicaciones automovilísticas, por ejemplo, control de aceite de motor, dirección asistida y transmisiones. Equipos médicos, tales como sistemas de suministro de oxígeno, utilizan interruptores de presión para controlar la presión del gas entrante.

El tipo de carcasa que se utiliza para un interruptor de presión puede determinar si es aceptable o no para uso en aplicaciones específicas. Algunos interruptores de presión no tienen carcasas. Se utilizan con mayor frecuencia donde el espacio y el coste son las principales preocupaciones. Carcasas están disponibles en una amplia variedad de materiales para soportar entornos difíciles en los que pueden estar expuestas a productos químicos o corrosivos. Interruptores de presión a prueba de explosiones están equipados con carcasas pesadas para evitar ignición en entornos que tienen materiales inflamables. Estos se utilizan principalmente en las industrias de petróleo y gas.

¿Qué es Banda Muerta?

Interruptores de Presión de Alta Sensibilidad con Único Polo PSW20A/PSW20B
Interruptores de Presión
La banda muerta es la diferencia entre el punto de ajuste y el punto en que se reactiva el interruptor. Para calcular la banda muerta, hay que verificar los puntos de ajuste creciente y decreciente de presión. En primer lugar, con un ohmímetro o multímetro digital, hay que confirmar si la configuración del interruptor de presión está correcta, es decir, "Normalmente Cerrado" (NC) o "Normalmente Abierto" (NA) (en inglés, NC y NO, respectivamente). Conectar el terminal al circuito NA (en inglés, NO) y consultar la pantalla de datos para verificar que se trata del circuito normalmente abierto. Aumentar el punto de ajuste hasta que los contactos se reviertan y que el medidor muestre el punto de ajuste creciente de la presión. Luego, comenzando en el punto de ajuste más alto, disminuya el ajuste de NC a NA. El medidor mostrará el punto de ajuste decreciente de presión. Al restar el punto de ajuste creciente del punto de ajuste decreciente, usted va a tener la banda muerta.

La banda muerta puede ser fija o ajustarse a un porcentaje del rango completo de presión. Interruptores de tubos de Bourdon y de diafragma suelen tener bandas muertas estrechas, mientras que los interruptores de pistón tienen bandas muertas amplias. Interruptores de presión de estado sólido se pueden ajustar a 100% de su rango completo. El ajuste de la banda muerta desempeña un papel importante en un sistema, ya que impide la conmutación rápida. Esto puede afectar perjudicialmente a lo que el interruptor de presión está controlando y puede resultar en desgaste de los contactos eléctricos.

Interruptores De Presión Con Banda Muerta Ajustable

 Interruptores de presión ajustables compactos PSW21/PSW22
Interruptores de Presión Ajustables Compactos
Interruptor de presión de estado sólido digital PSW2000
Interruptor de Presión de Estado Sólido Digital
Los interruptores de presión PSW20A/PSW20B OMEGA son interruptores de alta sensibilidad con único polo que se pueden utilizar como interruptores de presión diferencial o de vacío. Se deben utilizar con gas limpio, seco y no corrosivo, dentro de un rango de temperatura de -30ºC a 65ºC. La precisión del punto de ajuste es de ±10% a 70ºF y la presión de prueba es de 8 psi. Los contactos son de plata chapada en oro y el diafragma es de EPDM unido a un aro de acero. PSW21 y PSW22 son reconocidos por UL y llevan la certificación SCA.

PSW21 y PSW22 son interruptores de presión ajustables compactos. Su carcasa de plástico y sus mecanismos minimizan la humedad y la inestabilidad dimensional. Se pueden utilizar con aire, agua y otros gases y líquidos que son compatibles con acetal y EPDM. La precisión del punto de ajuste es de ±10% a 70°F y el rango de temperatura es de -10 a 70°C. La banda muerta es 15-25% del punto de ajuste. Los interruptores están equipados con 1/8 NPT o un caño central para tubería 1/8 ID. Cada uno es sometido a pruebas bajo valores altos y bajos y bajo la presión de prueba.

PSW2000 es un interruptor de presión digital con un sensor de estado sólido. Está equipado con un teclado totalmente configurable, pantalla LED roja con tres dígitos y un convertidor A/D de 10 bits. Dos salidas son compatibles con 2 interruptores de estado sólido o 1 interruptor y 1 salida analógica. La precisión es de 0,5% de la escala completa con repetitividad de ± 0,1%. La presión de prueba es de 150% del rango de medición. La banda muerta y el ajuste son de 0 a 125% de la escala completa. El PSW2000 es muy resistente a golpes y vibraciones.

Conclusión

Los interruptores de presión con bandas muertas ajustables permiten que se hagan ajustes para los puntos de ajuste creciente y decreciente. Esto se puede necesitar para cambiar las condiciones con el fin de optimizar la precisión y durabilidad del interruptor. Para interruptores electromecánicos, la máxima precisión se logra cuando el interruptor es operado en el cuarto superior del rango de funcionamiento, mientras que la durabilidad se maximiza mediante la operación en el extremo inferior. El mejor equilibrio es mantener la operación del interruptor en el medio. Sin embargo, como las condiciones de operación cambian, los puntos de conmutación pueden necesitar reajustes para mantener el mejor rendimiento del interruptor de presión.

Related topics
Interruptores de Presión
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.