Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Medición Inalámbrica de pH: Qué No Debe Faltar


Medir el pH de muestras químicas es un proceso común en laboratorios farmacéuticos, químicos y de tratamiento de fluentes sanitarios. Similar a otro proceso de medición, el monitoreo y control de la medición de muestras de pH exige dispositivos tan exactos, fáciles de usar y potentes como sea posible. ¿Qué puede ser más fácil que usar un dispositivo móvil para conectar su smartphone o tablet directamente en su aplicación? El registro de datos y la posibilidad de compartilos, además de un desempeño excepcional completan el paquete. Si usted está listo para incorporar un sistema portátil de adquisición de datos en su aplicación de pH, tres ítems esenciales deben formar parte de su lista de verificación.

1. Conecte su aplicación a varios sensores de pH



Conectar varios sensores de pH a un único dispositivo móvil hace que el monitoreo del proceso sea más eficiente que si se usan medidores de pH individuales para medir procesos y recuperar datos de prueba. Transmisores potentes permitirán la conexión de hasta 4 transmisores y sondas de pH en un único dispositivo, simplificando y optimizando su trabajo.



2. Compatibilidad con cualquier sensor de pH con conector BNC



Los dispositivos electrónicos front-end deben ser proyectados para aceptar entrada para pH de cualquier sonda de pH de impedancia elevada con conector BNC. Esta especificación puede ser bastante útil cuando una aplicación está extrayendo muestras de varias soluciones químicas especiales. En la figura de arriba, cada solución también utiliza un tipo de sonda de pH distinto. Las sondas varían en longitud, tipo de junta líquida y de electrólito, y con variantes ajustadas para distintos tipos de productos químicos medidos. Si una sonda se rompe o sufre daños significativos, el técnico puede desenchufar el conector BNC del transmisor y poner una sonda de pH nueva.



3. Varias formas de lectura



Dependiendo del proceso y de las especificaciones, tal vez la mejor opción sea leer los datos en formato gráfico o de manómetro. Transmisores de pH inalámbricos pueden ofrecer la opción de exhibición de las lecturas de pH en formato gráfico, digital o analógico de manómetro, además de la temperatura de la respectiva solución. La temperatura puede ser leída usándose la sonda, si viene con el respectivo sensor. Si no, es registrada como una temperatura fija de la solución.




medición de pH | Referencias técnicas
Medición Inalámbrica de pH: Qué No Debe Faltar Medición de Corriente con una Tensión de DAQ Señales Inalámbricos & Jaulas de Faraday en la Medición de... Servidor Web de Adquisición de Datos | Panel de Control OMEGA Artículos Técnicos - OMEGA Engineering® Monitorización de procesos con Bluetooth: Pros y Contras