1. Certificación ISO 17025
Las Certificaciones ISO añaden credibilidad a la calidad y los procesos de su empresa. Si usted está considerando invertir tiempo de su equipo en la Certificación ISO 17025, usted debe conocer la Sección 5.3, requiere el control, monitoreo y registro de las condiciones ambientales del laboratorio de un laboratorio de ensayos y calibración acreditado. Este monitoreo incluye la medición y el mantenimiento de la temperatura del aire y humedad a una especificación predefinida.
2. Fácil acceso a sus datos
En años anteriores, un técnico de laboratorio de metrología cargaría un nuevo pedazo de papel de gráfico circular en el registrador de carta por un período de muestreo previamente definidos, normalmente 1 día o 1 semana. Las cartas completadas podrían guardarse bajo llave en un gabinete del archivo. El mal trazado de datos tras una rotación del papel gráfico era común. Los transmisores inalámbricos le permiten descargar, compartir y enviar correo electrónico y subir los archivos de datos .csv o .txt a la nube. Será fácil manejar una planilla de manera más conveniente para procesar los datos que se puede acceder mucho después de que se descubren las cuestiones pendientes de metrología, o en cualquier momento que una auditoría ISO 17025 se lleva a cabo en el laboratorio.
3. Opciones de almacenamiento (¡no más gabinetes!)
Los dispositivos portátiles más potentes permiten al técnico iniciar una sesión hasta 20.000 puntos de datos internamente en el transmisor a tasas fijas de 1 muestra por segundo hasta 1 muestra por minuto. Esto da una gama flexible de 5½ horas a 2 semanas de almacenamiento de datos internos. Se pueden almacenar datos de humedad en % de humedad relativa y punto de rocío.
4. Alarmas: controle su laboratorio en constante movimiento
Si se trata de laboratorios controlados donde las variaciones a las condiciones representan un riesgo, las alertas son una manera fácil de controlar cuando la temperatura del laboratorio o las lecturas de humedad relativa salen de los límites predefinidos. Las alarmas se indican generalmente en 3 formatos diferentes: dentro de la aplicación móvil (si su transmisor le permite sincronizarse con un dispositivo móvil), alarmas de sonido o alarmas visuales en forma de LED en el transmisor.
5. Sea móvil
La humedad relativa y temperatura se ocupa de múltiples parámetros de dispositivo y configuraciones. Los transmisores inalámbricos que conectan el sensor a su teléfono inteligente o tableta agregan un nivel extra de comodidad a su aplicación, lo que da fuerza a su dispositivo con las opciones de un sistema de adquisición de datos portátil.