Aplicación
La industria aeroespacial es una industria de alta tecnología que produce aeronaves, vehículos espaciales, misiles, motores de aviones/cohetes, unidades de propulsión y otras piezas relacionadas. La mayor parte de esta industria está orientada hacia el gobierno y el uso militar, y una trazabilidad completa auditable es un requisito.
Requisitos
La industria aeroespacial se ocupa de activos de alto valor, en muchos, el medio ambiente al que estos montajes están expuestos deberán estar altamente controlados en la fase de almacenamiento y producción. La exposición a la humedad o temperaturas extremas durante el almacenamiento puede causar un daño irreparable y llevar a millones de dólares en pérdidas. El continuo monitoreo proactivo permite medidas preventivas antes del daño y puede proporcionar una pista de auditoría completa.
Una solución clásica ha sido conectar a monitores pasivos de temperatura y humedad a los elementos inventariados. Estos requieren una encuesta manual regular de artículos inventariados que es intensiva en mano de obra, propenso a errores humanos y a menudo es propenso a los problemas que pueden ocurrir entre inventarios.
La colección automatizada de datos a través de sensores inalámbricos proporciona una solución sólida. Los nodos de sensores individuales periódicamente toman muestras de los sensores ambientales y transmiten los datos a un receptor que mantiene una base de datos completos de todos los datos muestreados.
Además de proporcionar supervisión in situ, las unidades de sonda deben ser capaces de control continuo, incluso cuando se mueve del entorno inalámbrico durante el transporte.
Una solución clásica ha sido conectar a monitores pasivos de temperatura y humedad a los elementos inventariados. Estos requieren una encuesta manual regular de artículos inventariados que es intensiva en mano de obra, propenso a errores humanos y a menudo es propenso a los problemas que pueden ocurrir entre inventarios.
La colección automatizada de datos a través de sensores inalámbricos proporciona una solución sólida. Los nodos de sensores individuales periódicamente toman muestras de los sensores ambientales y transmiten los datos a un receptor que mantiene una base de datos completos de todos los datos muestreados.
Además de proporcionar supervisión in situ, las unidades de sonda deben ser capaces de control continuo, incluso cuando se mueve del entorno inalámbrico durante el transporte.
3 Retos principales
Protección de Datos
La pérdida de datos puede ocurrir en muchos niveles–pérdida de radio, receptor pérdida, Ethernet conectividad pérdida o falla de la aplicación del software. Aunque estos tipos de errores se corrigen rápidamente, la pérdida de información durante el 'tiempo de paro' potencialmente podría costar millones de dólares, especialmente importantes si hay un requisito de colección de datos obligatorios sujetos a auditorías.
Una solución inalámbrica debe suministrar una confirmación al emisor que los datos han sido correctamente recibidos, con retransmisión automática según sea necesario. El registro de dados en cada punto de falla potencial permite la recuperación de la información cuando se restaura el sistema.
Seguridad de los Datos
La seguridad cibernética es una preocupación clave para todas las industrias, pero es especialmente crítico a proveedores aeroespaciales y militares. Aunque los datos "ambientales" pueden no ser de interés crítico, la información inferida con respecto a las cantidades, las fechas y el movimiento del material pueden ser extremadamente sensibles.
Gestión de Energía
La administración de energía de producto inalámbrico es siempre una preocupación, especialmente en cuanto a la duración de la batería. Las tasas de transmisión adaptable basadas en los datos medidos superiores a los umbrales especificados y los registros locales de datos que permiten la transmisión de secuencia y puede mitigar el análisis de los datos tras el evento.
La pérdida de datos puede ocurrir en muchos niveles–pérdida de radio, receptor pérdida, Ethernet conectividad pérdida o falla de la aplicación del software. Aunque estos tipos de errores se corrigen rápidamente, la pérdida de información durante el 'tiempo de paro' potencialmente podría costar millones de dólares, especialmente importantes si hay un requisito de colección de datos obligatorios sujetos a auditorías.
Una solución inalámbrica debe suministrar una confirmación al emisor que los datos han sido correctamente recibidos, con retransmisión automática según sea necesario. El registro de dados en cada punto de falla potencial permite la recuperación de la información cuando se restaura el sistema.
Seguridad de los Datos
La seguridad cibernética es una preocupación clave para todas las industrias, pero es especialmente crítico a proveedores aeroespaciales y militares. Aunque los datos "ambientales" pueden no ser de interés crítico, la información inferida con respecto a las cantidades, las fechas y el movimiento del material pueden ser extremadamente sensibles.
Gestión de Energía
La administración de energía de producto inalámbrico es siempre una preocupación, especialmente en cuanto a la duración de la batería. Las tasas de transmisión adaptable basadas en los datos medidos superiores a los umbrales especificados y los registros locales de datos que permiten la transmisión de secuencia y puede mitigar el análisis de los datos tras el evento.
Solución de OMEGA
El receptor UWTC-REC3 de OMEGA™ le permite controlar y registrar la temperatura y humedad en una red Ethernet o Internet sin ningún software especial, solo su navegador web. El receptor es un nodo independiente en la red que envía y recibe datos en paquetes TCP/IP estándar. Se configura fácilmente desde un navegador web y puede protegerse mediante contraseña. El UWTC-REC3 puede activar una alarma si las variables oscilan por encima o por debajo de su punto de referencia. La alarma puede enviarse por correo electrónico a un único usuario o a una lista de distribución, incluyendo mensajes de texto a teléfonos móviles o PDA. El software "Mail Notifier" OMEGA es un programa sencillo y gratuito para esta aplicación.
El receptor UWTC-REC3 utiliza páginas web activas para mostrar lecturas y gráficos de temperatura y humedad en tiempo real. También es posible registrar datos en formatos de datos estándar para el uso en hojas de cálculo o un programa de adquisición de datos como Excel o Visual Basic.
OMEGA™ ofrece un programa gratuito y fácil de usar para registrar datos en Excel. OMEGA ofrece un software de servidor OPC que hace fácil integrar el receptor inalámbrico UWTC-REC3 con programas de automatización y adquisición de los datos más populares.
El receptor UWTC-REC3 utiliza páginas web activas para mostrar lecturas y gráficos de temperatura y humedad en tiempo real. También es posible registrar datos en formatos de datos estándar para el uso en hojas de cálculo o un programa de adquisición de datos como Excel o Visual Basic.
OMEGA™ ofrece un programa gratuito y fácil de usar para registrar datos en Excel. OMEGA ofrece un software de servidor OPC que hace fácil integrar el receptor inalámbrico UWTC-REC3 con programas de automatización y adquisición de los datos más populares.