![](/images12/spacer.gif) |
|
1. |
Resortes:
Para asegurar el contacto de un sensor de temperatura con la parte inferior de un tubo protector o para mantener el contacto directamente contra el objeto a ser medido, utilize un sensor accionado por resorte. Simplemente añada el sufijo -HNSL al número de pieza del sensor para un resorte adecuado, hexagonal de 1/2 "del recorrido de la sonda.
|
2. |
Radio de curvatura del clad:
Las sondas de termopar de Omega que se hacen con Omegaclad tienen un radio de curvatura de 2,5. Las sondas pueden ser dobladas a mano, sin embargo, se recomienda el uso de un doblador de tubo para evitar que se retuerza la vaina o dañar los conductores. Las sondas pueden ser curvadas y suministradas de fábrica. Consulte a nuestro equipo de ventas.
|
3. |
Tipos de termopares R, S y B y aislamiento de alumina:
Para la estabilidad de los termopares de metal noble (platino/rodio) tipo R, S y B en particular a alta temperatura se deven utilizar tubos de protección y aisladores de alúmina de gran pureza para aislar y soportar los cables del termopar. Los termopares del tipo R, S y B nunca debe ser insertados directamente en una funda metálica de protección o tubo, esto dará lugar a la contaminación de los alambres de platino provocando una desviación del termopar.
|
4. |
Vainas alternativas para ambientes corrosivos:
¿Preocupado por los efectos corrosivos que un determinado ambiente puede causar a una vaina de acero inoxidable 304 o Inconel 600? OMEGA ofrece vainas de acero inoxidable 321 clad con todos los tipos de calibración de forma estándar. También podemos ofrecer un 316SS clad como pedido especial. Además, las sondas más comunes pueden estar provistas de una funda exterior de protección, como Hastelloy B y C, molibdeno, titanio, cuarzo, y otros. Póngase en contacto con Ingenieria personalizada para los tamaños y estilos disponibles.
|
5. |
Medición de la temperatura en superficies:
Realización de una medición de temperatura superficial? Para mayor precisión, asegúrese de utilizar una sonda diseñada específicamente para este propósito, una que tiene baja inercia térmica con la capacidad de hacer contacto íntimo con la superficie en cuestión. La serie 88000 de OMEGA sondas de superficie son buenos ejemplos de esta construcción.
|
6. |
Configuraciones para doble sonda:
P: Sólo tengo espacio para un termopar en mi proceso, pero quiero tener tanto una lectura local, así como una pantalla remota en mi sala de control. ¿Puede ser posible?
R: Las senyales de los termopares, RTD o termistor no se pueden "dividir" para tener más de una lectura, sin embargo, la mayoría de las sondas de temperatura OMEGA se puede hacer en una configuración doble. Dos sondas tienen en general las mismas dimensiones exteriores que la versión simple y facilita el reequipamiento.
|
7. |
Tipo N en lugar de tipo K para minimizar la deriva/desviamiento:
¿Experimentando un deriva inaceptable de su lectura del termopar tipo K? Después de un uso prolongado a altas temperaturas, termopares de tipo K pueden experimentar cierta desviación fem térmico principalmente debido a los cambios de oxidación provocado en la composición de las aleaciones. El Nicrosil-Nisil, o material de tipo de termopar N, exhibe sólo una fracción de la fuerza electromotriz térmica (fem) deriva típico del tipo de termopar estándar K. OMEGA ofrece una línea completa de sondas de tipo N Omegaclad, cables y hardware relacionado. Consulte Ingeniería personalizada si no encuentra su sonda en las opciones que ofrece el tipo de calibración N.
|
8. |
Inmersión de sondas con abalorios:
Termopares con abalorios de inmersión. El uso de termopares con abaorio para la inmersión en agua es una aplicación más difícil de lo que puede parecer a primera vista. Aunque el aislamiento PFA sellará la sonda contra el agua a lo largo de la longitud del alambre, no hay ninguna manera fácil de sellar la punta después de que el aislamiento sea pelado hacia atrás para realizar la cabeza del termopar. Epoxi, silicona y tubos de polivinilo y PFA retráctiles pueden ser barreras adecuadas contra la humedad, pero no hay ninguna garantía de que la unión entre estos materiales y el aislamiento del cable no se vea comprometida por el agua en una situación de inmersión. Su mejor opción para largos plazos de lecturas en un fluido sería una vaina de metal y de diámetro fino de Omegaclad, disponible en diámetros tan pequeños como 010". Las sondas de Omegaclad de diámetro fino ofrecen una respuesta rápida, duradera, y son sumergibles por encima de la longitud de la vaina. Ningún laboratorio o planta de producción debe estar sin estas sondas versátiles.
|
9. |
3 Configuración para RTD de tres cables:
Al especificar sensores RTD, se recomienda utilizar una configuración de tres o cuatro hilos. Cuando se conecta a la instrumentación adecuada, combinaciones RTD de tres y cuatro hilos proporcionan un medio para compensar la resistencia del cable. En el caso de una configuración de dos cables, la resistencia de los conductores pueden conducir a mediciones inexactas, especialmente cuando se utilizan longitudes largas. La configuración de tres hilos es el estilo de cableado más común, mientras que una configuración de cuatro hilos se utiliza típicamente cuando se requiere una precisión muy alta.
|
10. |
Casquillos PFA para ajustar accesorios:
Cuando su aplicación requiere ajustar un accesorio de compresión una vez que ha sido sujeto a una sonda de temperatura se puede utilizar un casquillo de PFA. Los casquillos de PFA debe ser utilizados en aplicaciones con presión o sin presión muy baja con la temperatura de funcionamiento máxima que no exceda de 400 grados F. La ventaja de un casquillo de PFA es que no deformará la vaina de la sonda al igual que un casquillo de latón o de acero inoxidable que resultará un montaje permanente de la conexión de compresión.
|
|
|
Nuestro equipo técnico de ventas está disponible: 9:00am to 6:00pm, de Lunes a Viernes.
![](/images12/icon-phone.jpg) |
|
TELÉFONO GRATUITO 800 900 532 |
|
Tel. (+34) 911 776 121 |
|
Fax. (+34) 911 776 122 |
|