Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Cable termopar

¿Qué es un termopar?

Un termopar es un sensor para medir la temperatura. Se compone de dos alambres de metales diferentes que están unidos entre sí (normalmente mediante soldadura) en el extremo de detección. Los diferentes tipos de termopares (por ejemplo, K, T, N, J, etc) están hechos de diferentes combinaciones de metales. Por ejemplo, un termopar tipo K tiene un conductor positivo de níquel-cromo y un conductor negativo de níquel-aluminio.

Cable termopar tipo K aislado par plano

¿Por qué necesito un cable termopar?

Para mantener la precisión de un sistema de medición de termopar, se requiere un cable termopar de las mismas aleaciones para extenderse desde el sensor del termopar al dispositivo de medición.

¿Cómo se identifican el cable de termopar aislados?

El aislamiento en los cables del termopar están codificados por colores para su identificación. La norma BS EN 60584-3 especifica que el aislamiento del conductor negativo es de color blanco para todos los tipos de termopares. El aislamiento del conductor positivo y cualquier aislamiento general tiene el color del tipo termopar. Por ejemplo, el cable termopar tipo K tendría un aislamiento de color blanco en el conductor negativo (de níquel-aluminio), un aislamiento de color verde en el conductor positivo (de níquel-cromo), y la cubierta de aislamiento total sería de color verde. Para obtener información sobre los códigos de color internacionales (CEI) y estadounidenses (ANSI), consulte nuestra Guía de códigos de colores para termopar.

¿Cuál es la diferencia entre el cable termopar clase 1 y la clase 2?

La norma BS EN 60584-2 define los requisitos de precisión para el cable termopar. Hay 2 tolerancias principales: clase 1 (la más precisa) y clase 2. La tolerancia real varía según el tipo de termopar y el rango de temperatura. Los detalles completos de las tolerancias para los diferentes tipos de termopares se enumeran en nuestra Guía de tolerancia de termopares.

¿Cuál es la diferencia entre un cable de grado termopar y un cable de grado extensión?

Los cables de grado termopar son alambres que se utilizan para producir el punto de detección (o parte de sonda) del termopar. Un cable de grado de extensión sólo se utiliza para extender la señal del termopar desde la sonda al instrumento que lee la señal. El cable de grado de extensión típicamente tendrá un límite de temperatura ambiente inferior en el cual puede ser utilizado. Concretamente, puede pasar una señal que representa una temperatura más alta recibida de la sonda, pero el cable físicamente no puede estar expuesto a temperaturas altas. Un cable termopar se puede utilizar como cable de extensión, pero el cable de extensión no puede ser utilizado en el punto de detección (o parte de la sonda) del termopar. Los números de referencia de Omega para los cables de extensión de termopares suelen empezar con un "EX" como prefijo.

SUPER OMEGACLAD XL: Cable mineral para alta temperatura

¿Cuál es la longitud máxima del cable termopar?

Hay muchos factores que determinan la longitud utilizable de un cable termopar. Como guía, los conductores de menos de 30 metros con un diámetro de 0,8 mm o superior que esten en una zona libre de interferencias electromagnéticas por lo general están bien. Dos de los factores principales en la determinación de la longitud utilizable del cable termopar son la resistencia del circuito total y evitar que el ruido eléctrico interfiera en la señal. Debido a que los diferentes cables termopar están hechos de aleaciones diferentes, la resistencia puede variar según el tipo de termopar, así como el diámetro y la longitud del cable. La resistencia del bucle permisible es afectada por la resistencia de entrada del circuito amplificador al que se adjunta. Sin embargo, como guía, por lo general el objetivo es mantener la resistencia total del bucle inferior a 100 ohmios. La resistencia del bucle se determina multiplicando la longitud en metros por la resistencia por metro doble (recuerda que un metro de longitud de cable incluye un metro de cada uno de los dos conductores) como se muestra en la tabla de Resistencia vs. diámetro del conductor para el tipo de termopar y diámetro del conductor. El segundo factor importante en el funcionamiento de un cable de termopar es mantenerlo lejos de los campos electromagnéticos. Los termopares producen una señal de tensión muy baja y no se deben pasar cerca de los cables de alimentación, motores, etc. Para ayudar a minimizar el ruido eléctrico, un envolvente de metal o alambre trenzado y apantallado son el uso común.

Tipos de anemómetro

Top
cable termopar desnudo Cable termopar desnudo
El cable termopar desnudo no tiene aislante es el alambre sin aislamiento. Normalmente se vende en un carrete. El uso es típicamente para hacer termopares pequeños en aplicaciones que requieren consideraciones especiales.
cable termopar duplex Par de cable termopar aislado
El par de cable termopar aislado es probablemente el tipo más común de cable usado. El tipo de termopar, aislamiento, y el tamaño son algunos de los parámetros a considerar para la aplicación.
cable mineral para termopares Cable termopar con aislamiento mineral
El cable termopar con aislamiento mineral consiste en el alambre termopar rodeada de material mineral aislante, normalmente óxido de magnesio, y encerrado en una funda metálica. Una característica clave de este tipo de cable incluye la capacidad de soportar vibraciones, altas temperaturas y presiones.