Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.

Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí
Cerrar
Cesta  |  Contacto  | 
En España 800 900 532
Fuera de España(+34) 911 776 121

Etiquetas indicadoras de temperatura

¿Qué son las etiquetas indicadoras de temperatura?

Las etiquetas de temperatura son indicadores de temperatura que consisten en uno o más elementos pequeños sensibles a la temperatura, protegidos bajo una capa transparente resistente al calor.

¿Cuál es la diferencia entre las etiquetas indicadoras de temperatura irreversible y reversible?


Como su nombre indica, las etiquetas indicadoras de temperatura reversibles de temperatura son aquellas que pueden volver a su estado inicial según sea necesario para proporcionar una indicación de la temperatura actual. Una ventaja de las etiquetas de temperatura reversibles es que se pueden utilizar una y otra vez. Las etiquetas no reversibles de temperatura son de un solo uso indicando que la temperatura específicada ha sido alcanzada. Las etiquetas son prácticas en una situación en la que un operador no está disponible o no tiene acceso a la etiqueta de un producto bajo prueba. En cualquier momento futuro una etiqueta no reversible se podrá examinar para ver si la temperatura especificada ha sido obtenida.

¿Qué son las etiquetas indicadoras de temperatura no reversibles (permanentes)?


non-reversible temperature label Las etiquetas autoadhesivas irreversibles de Omega consisten en uno o más indicadores sensibles al calor sellados bajo una capa transparente resistente al calor. Los centros de los círculos indicadores se vuelven negro en los valores de temperatura que se indican en la etiqueta. El cambio a negro es irreversible y registra el historial de temperatura de la pieza de trabajo. La etiqueta de temperatura usada puede ser parte de un informe de servicio tras su retirada. Las etiquetas indicadoras de temperatura contienen pestañas fáciles de interpretar que indican la temperatura, estas se encuentran en muchas aplicaciones industriales y militares, así como en aplicaciones de investigación y desarrollo. La etiqueta de temperatura indicará una temperatura especifica o la secuencia de las temperaturas. El contacto transitorio con disolventes, gasolina, aceite, combustible, lubricantes, agua caliente o vapor no afecta, típicamente, al rendimiento de la etiqueta. La etiqueta de temperatura es particularmente útil en la solución de problemas, que incluyen: monitorización de la temperatura de funcionamiento correcto de los aparatos y procesos; determinar temperaturas como guía en el diseño y selección de materiales en proyectos de investigación y desarrollo; salvaguardar materiales sensibles a la temperatura en almacenes y transporte, obtener datos de la temperatura de operación de los componentes y los lugares que son de difícil acceso para otros métodos. Para utilizar la etiqueta de temperatura, retire el protector, exponiendo el adhesivo; presionar la etiqueta firmemente a la superficie de trabajo. No se necesita tratamiento especial en la superficie, aunque debe estar limpia y seca para obtener la máxima adhesión.

¿Qué son las etiquetas indicadoras reversibles de temperatura?


Las etiquetas reversibles de temperatura típicamente son suministradas como una tira con barras de temperaturas específicas que cubren un intervalo deseado. Normalmente, la barra negra asociada a cada punto de temperatura cambia de color cuando se aproxima a esta. En cuanto a las barras de una tira, la barra justo por encima de la temperatura sería de color marrón. La barra verde que identificaría la lectura actual y una barra azul marcaria la temperatura justo por debajo de la lectura.

Product
Finders
Find the right product
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.