Se utilizan los transmisores de temperatura para enviar una señal de un sensor de temperatura, como un termopar o un RTD, a un dispositivo de medición o control. El transmisor de temperatura amplifica y acondiciona la señal producida por el sensor antes de retransmisión para el dispositivo de grabación. Los transmisores de temperatura pueden reducir el ruido de RFI y EMI que puede interferir con las señales producidas por sensores de temperatura y mejorar la exactitud de las mediciones. Mientras que los sistemas DCS y PLC graban mediciones sobre toda el rango del sensor, un transmisor de temperatura puede ser calibrado a cualquier rango concreto dentro de sus capacidades. La limitación de las mediciones a un rango estrecho mejora la precisión.
Calibración del transmisor de termopar
Un transmisor de termopar está normalmente conectado a una fuente de alimentación no regulada con dos cables de cobre. Los cables sirven para alimentar el transmisor, así como para transportar la corriente de salida hacia un dispositivo de grabación. El transmisor recibe la señal del termopar, la procesa y envía la corriente de salida que es directamente proporcional a la entrada de milivoltios del termopar. La señal comienza a 4 mA para temperaturas en el extremo inferior del rango y aumenta a 20 mA para aquellos en el extremo superior. El transmisor se puede montar en la superficie o dentro de una cabeza de protección. Dos cables de cobre utilizados para transmitir la señal del 4 a 20 mA y la tensión de corriente directa al transmisor reemplazan los cables de extensión de termopar.
Incluye el equipo necesario para la calibración del transmisor de termopar:
Incluye el equipo necesario para la calibración del transmisor de termopar:
- La fuente de precisión mV con precisión de mV ±0,002 y mV resolución del 0.001 o
- Precisión de DVM con precisión de mV ±0,002 mV y una fuente de mV ajustable con resolución de mV 0,001
- Un baño de hielo estable
- Termopar de referencia
- Precisión DMM con precisión de mA de ± 0,002 y resolución de mA del 0,001
Prepare el baño de hielo llenando un vaso de vidrio con hielo triturado hecho de agua destilada y añadiendo agua destilada suficiente para crear aguanieve. No agregue agua suficiente para que el hielo flote. Inserte el termopar de referencia. Alternadamente, se puede utilizar un calibrador de termopar en lugar de la fuente de DVM, baño de hielo y fuente de tensión. Para la calibración usando el baño de hielo, conecte el transmisor a la fuente de energía de corriente directa y el monitor del DMM. Utilice cable de cobre para conectar la sonda de referencia a la fuente DVM o mV. Para calibrar con un calibrador de termopar, conecte el transmisor a la fuente de energía y el monitor de DMM y conecte los cables de entrada de termopar del calibrador al transmisor. Asegúrese de que el cable del termopar es la misma calibración como el transmisor y que la polaridad de cableado está correcta.
En el transmisor, encuentre los potenciómetros de Z (cero) y S (span). Consulte las especificaciones del fabricante para obtener los valores de entrada mV para los ajustes Z (cero) y S (span) correspondientes al rango de la temperatura deseada. Si está usando un calibrador, seleccione los valores correspondientes Z (cero) y S (span). Ajuste la fuente mV de corriente directa para o valor mV de Z (cero) que se corresponde con el extremo inferior del rango de temperaturas y ajuste el potenciómetro Z para leer 4,000 mA en el monitor de DMM. A continuación, ajuste la fuente mV de corriente directa para o valor mV de S (span) que se corresponde con el extremo inferior del rango de temperaturas y ajuste el potenciómetro Z para leer 20,000 mA en el monitor de DMM. Repita los ajustes del potenciómetro hasta que los valores mostrados son exactamente 4,000 mA y 20,000 mA.
En el transmisor, encuentre los potenciómetros de Z (cero) y S (span). Consulte las especificaciones del fabricante para obtener los valores de entrada mV para los ajustes Z (cero) y S (span) correspondientes al rango de la temperatura deseada. Si está usando un calibrador, seleccione los valores correspondientes Z (cero) y S (span). Ajuste la fuente mV de corriente directa para o valor mV de Z (cero) que se corresponde con el extremo inferior del rango de temperaturas y ajuste el potenciómetro Z para leer 4,000 mA en el monitor de DMM. A continuación, ajuste la fuente mV de corriente directa para o valor mV de S (span) que se corresponde con el extremo inferior del rango de temperaturas y ajuste el potenciómetro Z para leer 20,000 mA en el monitor de DMM. Repita los ajustes del potenciómetro hasta que los valores mostrados son exactamente 4,000 mA y 20,000 mA.
Calibración del transmisor RTD
El transmisor RTD es generalmente alimentado por una fuente de alimentación no regulada y es compatible con RTDs de 2 o 3 cables. Al recibir la entrada, el transmisor envía la corriente de salida que es directamente proporcional al sensor de RTD. El transmisor se puede montar en la superficie o dentro de una cabeza de protección. Dos cables de cobre utilizados para transmitir la señal de temperatura y suministra tensión de corriente directa al transmisor.
Incluye el equipo necesario para la calibración del transmisor de RTD:
Incluye el equipo necesario para la calibración del transmisor de RTD:
- La caja de resistencia de precisión de década con precisión de mV ±0,02 y resolución de ohm del 0,01 o
- Simulador de RTD de precisión
- Precisión DMM con precisión de mA de ± 0,002 y resolución de mA del 0,001
Conecte el transmisor a la fuente de energía de corriente directa y monitor de DMM. Utilizando cable de cobre, sujete el transmisor a un calibrador de RTD o una caja de resistencia de década. En el transmisor, encuentre los potenciómetros de Z (cero) y S (span). Consulte las especificaciones del fabricante para obtener los valores óhmicos para los ajustes Z (cero) y S (span) correspondientes al rango de la temperatura deseada. Si está usando un simulador de RTD, seleccione los valores correspondientes Z (cero) y S (span). Ajuste la Caja de Resistencia de Década para el valor óhmico de Z(cero) que se corresponde con el extremo inferior del rango de temperatura, y ajuste el potenciómetro Z para leer 4,000 mA en el monitor de DMM. A continuación, ajuste la Caja de Resistencia de Década para o valor óhmico de S (Span) que se corresponde con el extremo inferior del rango de temperaturas y ajuste el potenciómetro S para leer 20,000 mA en el monitor de DMM. Repita los ajustes del potenciómetro hasta que los valores mostrados son exactamente 4,000 mA y 20,000 mA.
Conclusión
Los transmisores de temperatura ofrecen una gran flexibilidad de escalar la señal de salida analógica en relación con la entrada. Aíslan la señal, filtre el ruido y lo amplifique para mayor precisión. Los transmisores de RTD y termopar proporcionan una precisión de escala completa del ±0,1%. Los transmisores de temperatura también proporcionan estabilidad aislando las señales de interferencia electromagnética y de radiofrecuencia. Debido a la interacción entre los potenciómetros S y Z, a calibración repetida es necesaria.