Cómo identificar un termopar, un RTD y un termistor
A continuación se indica cómo reconocer a simple vista cada tipo de sensor de temperatura.
Identificación de los termopares:
Los termopares son los sensores de temperatura que se identifican más fácilmente. Una sonda termopar tiene dos hilos diferenciados por un código de color.
Al identificar un termopar, es importante determinar la calibración. La calibración más extendida es la de tipo K, mientras que la de tipo T se utiliza principalmente en EE. UU.
![](https://es.omega.com/prodinfo/images/PR-21SL-M12_l.jpg)
Si observa que una sonda termopar tiene cuatro hilos, se trata de una sonda doble. En el caso de las sondas dobles, encontrará dos termopares idénticos dentro de la construcción.
Identificación de los termistores y RTD:
Los termistores y los RTD tienen dos, tres o cuatro hilos que son rojos y blancos, o bien rojos y negros. El cable rojo es la excitación, mientras que el negro o blanco es la conexión a tierra.
Para determinar si el sensor es un termistor o un RTD, así como el tipo, debe medir la resistencia entre los dos cables de diferente color:
- Un RTD PT100 tendrá una resistencia de 100 ohmios a 0 °C.
- Un RTD PT1000 tendrá una resistencia de 1000 ohmios a 0 °C.
Si la sonda tiene un valor de resistencia mucho más alto, entonces se trata de un termistor. No obstante, resultará más difícil identificar el tipo de termistor si se desconoce la curva resistencia-temperatura del elemento. Como hemos explicado anteriormente, no existe un estándar para los termistores; las lecturas varían según del fabricante.