La inhalación de polvo muchas veces desencadena estornudos. Es una forma para que los pulmones se puedan proteger contra las partículas en el aire. La mayoría tiene un tamaño que activa los mecanismos de defensa natural del cuerpo, pero algunas son lo suficientemente pequeñas para alojarse en los pulmones. Una vez allí, pueden causar enfermedades respiratorias graves como el "pulmón negro" y la asbestosis.
Agencias gubernamentales controlan la calidad del aire exterior con respecto a las pequeñas partículas, pero en el interior, eso es una responsabilidad de los administradores de edificios y empleadores. Las organizaciones deben saber a qué están exponiendo sus empleados, clientes e incluso los vecinos, por razones de salud, y también para el control de procesos. Este informe de OMEGA Engineering explora los problemas causados por las partículas microscópicas y cómo una organización puede controlarlos. Las secciones abordan:
Agencias gubernamentales controlan la calidad del aire exterior con respecto a las pequeñas partículas, pero en el interior, eso es una responsabilidad de los administradores de edificios y empleadores. Las organizaciones deben saber a qué están exponiendo sus empleados, clientes e incluso los vecinos, por razones de salud, y también para el control de procesos. Este informe de OMEGA Engineering explora los problemas causados por las partículas microscópicas y cómo una organización puede controlarlos. Las secciones abordan:
- La contaminación atmosférica por materia particulada
- Los riesgos para la salud asociados con la contaminación por partículas
- Las fuentes de contaminación por materia particulada
- Cómo monitorear y controlar la contaminación por partículas
- Cinco ambientes que requieren vigilancia con respecto a la contaminación por partículas
- Equipos portátiles de monitoreo
La Contaminación Atmosférica Por Material Particulado

La PM se clasifica por su diámetro aerodinámico, que no es necesariamente el mismo que su tamaño real. Según la definición de la Johns Hopkins School of Public Health (Facultad de Salud Pública Johns Hopkins), el diámetro aerodinámico de una partícula es "...el diámetro de una esfera de densidad unitaria que tiene la velocidad de sedimentación idéntica que la partícula". (Dimensionar las partículas de esta manera simplifica la medición).
Las normas acerca de la contaminación del aire se han basado históricamente en las mediciones de PM mayores que 10 micras de diámetro aerodinámico (denominadas como PM10). El monitoreo informaría las partículas capturadas durante un período de tiempo en términos de microgramos por metro cúbico (µg/m3). Más recientemente ha aumentado la preocupación por el impacto de partículas muy finas en la salud humana. En respuesta, agencias como la EPA ahora apoyan la medición de partículas de hasta 2,5 micras de diámetro aerodinámico. En consecuencia, un nuevo medidor de contaminación por partículas podría ofrecer datos en términos de PM2,5.
Los Riesgos Para La Salud Asociados con la Contaminación Por Partículas
Los pulmones intercambian oxígeno con la sangre. Esto ocurre en los alvéolos, que son similares a racimos de uvas (pero mucho más pequeños), en los extremos de las ramas bronquiales. Las venas capilares en las paredes alveolares permiten el movimiento del oxígeno a la sangre y el retorno de dióxido de carbono.
La inhalación lleva el aire a los pulmones, y junto con él, las partículas en suspensión. Las partículas más grandes se filtran en la nariz, mientras que las partículas más pequeñas se filtran en una parte más profunda. Mecanismos tales como el moco, los cilios (pequeños pelos) y células especiales llamadas macrófagos actúan para capturar partículas.
Cuando la PM entra en los pulmones, tiene efectos que van desde los relativamente menores, como la tos, hasta asma, función pulmonar reducida, y problemas potencialmente mortales, como la neumoconiosis. Los problemas de salud ocurren principalmente con las PM muy pequeñas. Cuando es de la categoría de 2,5 micras, la PM puede alojarse en los alvéolos, y es cuando el cuerpo reacciona de una manera que causa un daño permanente.
La inhalación lleva el aire a los pulmones, y junto con él, las partículas en suspensión. Las partículas más grandes se filtran en la nariz, mientras que las partículas más pequeñas se filtran en una parte más profunda. Mecanismos tales como el moco, los cilios (pequeños pelos) y células especiales llamadas macrófagos actúan para capturar partículas.
Cuando la PM entra en los pulmones, tiene efectos que van desde los relativamente menores, como la tos, hasta asma, función pulmonar reducida, y problemas potencialmente mortales, como la neumoconiosis. Los problemas de salud ocurren principalmente con las PM muy pequeñas. Cuando es de la categoría de 2,5 micras, la PM puede alojarse en los alvéolos, y es cuando el cuerpo reacciona de una manera que causa un daño permanente.
Las Fuentes De Contaminación Por Materia Particulada

Cómo Monitorear y Controlar La Contaminación Por Partículas
En general, los niveles de calidad del aire exterior se controlan a través de una red de estaciones permanentes. Las empresas muchas veces utilizan equipos similares para monitorear los niveles de PM siendo emitidos a través de las chimeneas.
La calidad del aire interior es responsabilidad de los propietarios de la construcción, gerentes y empleadores. Mientras que el monitoreo permanente es viable, los estudios de muestreo pueden ser más asequibles. Estos podrían ser realizados en un cronograma fijo, tal vez como parte de un proceso de evaluación de riesgos, o sobre una base ad hoc cuando los procesos particulares están operando. Los resultados de dicho proceso podrían ayudar a determinar qué tipo de EPP deben ofrecer a los empleados.
Algunos procesos, como la pintura en spray u otras aplicaciones de revestimiento, necesitan ser realizados en condiciones muy limpias. Controles periódicos con un monitor de mano podrían ser una manera de verificar si los filtros están funcionando de manera efectiva (tal vez acoplados con un anemómetro de mano para comprobar el flujo de aire).
La calidad del aire interior es responsabilidad de los propietarios de la construcción, gerentes y empleadores. Mientras que el monitoreo permanente es viable, los estudios de muestreo pueden ser más asequibles. Estos podrían ser realizados en un cronograma fijo, tal vez como parte de un proceso de evaluación de riesgos, o sobre una base ad hoc cuando los procesos particulares están operando. Los resultados de dicho proceso podrían ayudar a determinar qué tipo de EPP deben ofrecer a los empleados.
Algunos procesos, como la pintura en spray u otras aplicaciones de revestimiento, necesitan ser realizados en condiciones muy limpias. Controles periódicos con un monitor de mano podrían ser una manera de verificar si los filtros están funcionando de manera efectiva (tal vez acoplados con un anemómetro de mano para comprobar el flujo de aire).
Cinco Ambientes Que Requieren Vigilancia con Respecto a la Contaminación Por Partículas
Esta lista no incluye entornos médicos, farmacéuticos y semiconductores debido a su necesidad esencial de niveles extremadamente altos de limpieza, superando las capacidades de un medidor portátil de contaminación por partículas.
- Procesos de quemado, incineradores, motores diésel (tales como los que se utilizan en grandes grupos electrógenos), fundiciones y soldaduras pueden exponer a los trabajadores, y posiblemente otros fuera de los alrededores inmediatos de trabajo, a partículas muy pequeñas.
- Operaciones de fabricación, especialmente si hay corte o pulverización. Los fluidos de corte forman aerosoles cuando se agitan por herramientas o ruedas giratorias. Procesos de molienda, desbarbado, arenado y serrado también generan polvo con PM en el aire, con una amplia gama de tamaños. El corte textil puede generar una gran cantidad de PM fibrosas muy pequeñas. La pintura en spray es una fuente obvia, pero cualquier mezcla de líquidos, especialmente si se realizan sin una tapa o cubierta, puede crear aerosoles líquidos.
- Minas y canteras son lugares donde el corte y la molienda se realizan a gran escala. Los niveles de PM en el aire pueden ser altos, y dependiendo de la naturaleza de los materiales, pueden traer otros peligros para la salud.
- Las zonas de construcción y de vertederos generan polvo. Aunque sean actividades al aire libre, los problemas pueden ser demasiado locales o transitorios para que las estaciones permanentes los puedan detectar. Controles frecuentes con un monitor portátil de contaminación identificarán el aumento de los niveles de PM antes de que sean peligrosos para los trabajadores y personas en el entorno.
- Agricultura. Caspa de animales, además del polvo del arado y labrado y de la conducción por caminos de tierra, pueden ser un gran problema. El monitoreo ayuda a identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en peligros para la salud.
Equipos Portátiles De Monitoreo

Protección de la Salud
Las partículas microscópicas en el polvo y en el humo pueden ser extremadamente peligrosas para la salud. Cualquier persona que opera una empresa u organización donde las personas pueden estar expuestas a material particulado debe considerar la implementación de un programa de vigilancia y monitoreo. Un medidor portátil de contaminación por partículas es un medio asequible de proteger la salud de los empleados, clientes y vecinos.